This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2546:在 Lenovo 笔记本电脑上禁用"Always On USB"时、无法支持在 S3期间更改 Apple iPhone 5或 iPhone X

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2546

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/682154/tps2546-cannot-support-apple-iphone-5-or-iphone-x-changing-during-s3-when-disable-always-on-usb-on-lenovo-laptops

器件型号:TPS2546

尊敬的 TI 人

我有以下问题、您能帮我分析一下吗?

Lenovo 笔记本电脑具有一项名为"Always On USB"的功能、当禁用"Always On USB"时(此设置可在 BIOS 中更改) TPS2546将充电模式设置为 SDP 模式、 我们还发现 Apple iPhone 5或 iPhone X 在 S3禁用"始终开启 USB"时发生变化、其他人和 Huawei、Xiaomi 等其他人在 S3禁用"始终开启 USB"时可以在 S3期间充电、但我们还发现了一些特殊电话、如 Lenovo ZUK Z2的充电行为 与 S3期间禁用 "Always On USB"时的 iphone 相同、您能否分析这个问题、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Feng、

    感谢您在 E2E 上发表您的问题

    1.我对你的问题是什么感到困惑。 在您的描述中、您提到了何时出现"USB legacy port charging = disable"(USB 传统端口充电=禁用)。 这话什么意思? TPS2546专为 BC1.2而设计、该器件用于传统器件、因此这不是器件内的模式。

    2.在标题中,您会说“iPhone X 正在更改”。 您是指 iPhone X 充电吗?

    3.您看到的问题是什么? 您提到的某些电话在 TPS2546处于 SDP 模式、S3电源状态时无法充电?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Adam

    问题1:

    我的意思  是 Lenovo 笔记本电脑具有一项名为"始终开启 USB"的功能、笔记本电脑具有一个嵌入了 TPS2546的端口、可提供最大2.1A 的电流,但当禁用"始终开启 USB" 功能时、系统进入 S3(S3意味着睡眠系统), USB 端口的最大电流为 USB2.0端口500mA。 USB 3.1第1代端口的最大允许电流为900mA,此时 TPS2546将 USB 充电模式设置为 SDP 模式,在此状态下,我们发现苹果手机在系统进入 S3时无法充电,其他人和手机、即 BC1.2器件 可以 充电,我不太理解为什么?

    问题2:

    是的
    问题3:

    我们尝试使用 电流表 来测量苹果和 BC1.2在上述状态下的电流、苹果的电流为0.08A、BC1.2手机的电流为0.45A,、但苹果系统电池图标不显示充电、BC1.2手机电池图标可以显示  

    很抱歉、由于我不是很专业、我只能描述我看到的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Feng、

    我现在理解你的问题,感谢你的澄清。

    当器件处于电源状态 S3时、是否连接了数据线是否重要? 我能够再现您在器件处于 S3电源状态和 SDP 模式时看到的 TPS2546EVM 问题。 我也不能给手机充电。 但是、当器件处于 DCP_AUTO 模式时、我尝试过、TPS2546能够毫无问题地为 iPhone 充电。

    此外、在与同事交谈后、我们认为问题在于 iPhone 本身、而不是 TPS2546。 在 SDP 模式下、TPS2546和所有其他源器件仅通过 D+和 D-线路、不发送任何响应信号。 在本例中为 iPhone 的便携式设备是从电源消耗电流的便携式设备、因为 VBUS 始终处于打开状态。 必须在 iPhone 内部进行一些操作、而 iPhone 不会将其接收到该设备。

    由于这个问题是 iPhone 本身的问题、对于 TS254x 系列器件来说、这个问题是一样的。