This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1

Guru**** 2489685 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB954-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/683039/ds90ub954-q1

Thread 中讨论的其他器件:DS90UB954-Q1

我们在设计中使用的是 DS90UB954-Q1。 我们需要对其应用进行澄清。我们是否可以使用具有 STP 连接器接口的内部1.1V 电源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shobana、您好!

    是的、您可以使用具有 STP 连接器接口的内部1.1V 电源。 请参阅有关电源和定序的 DS90UB954-Q1数据表部分(第9节)。 要使用1.1V 内部电源、您需要将 VDD_SEL 设置为低电平。 1.1V 电压由1.8V 电源在内部生成、因此最好先出现电压最高的电源(VDDIO)。 如果 VDD18首先出现、则会产生一些电压泄漏、但只要 PDB 在 VDDIO 变为高电平后变得高电平且稳定、954就仍应正常运行。
    ____________________________________________________________________________________________

    有关 FPD-Link 串行器/解串器器件和系统的培训:training.ti.com/fpd-link-learning-center

    有关 IVI 或 ADAS FPD-Link 产品的更多信息:www.ti.com/.../overview.html


    此致、
    Jonathan