This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB949-Q1EVM:DS90UB949-Q1 EVM HSD 连接器

Guru**** 2489685 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB949-Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/682769/ds90ub949-q1evm-ds90ub949-q1-evm-hsd-connector

器件型号:DS90UB949-Q1EVM

尊敬的:

  `s DS90UB949-Q1EVM 和用户指南、但有所不同、如下表所示:

哪一 个 EVM 具有 HSD 连接器?

如有、请告知我。

谢谢、

此致、

劳伦斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    P1是此 EVM 上的 HSD 连接器。 请参阅 EVM 用户指南中的电路板原理图和 BOM。