This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD6S300:关于过压保护

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD6S300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/681865/tpd6s300-about-overvoltage-protection

器件型号:TPD6S300

请告诉我 TPD6S300的 CC1、CC2、SBU1和 SBU2引脚的过压功能。

当任何一条线路(例如 CC1)检测到过压时、哪个 SW 关断功能仅适用于 CC1线路或四条全线路?

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Satoshi、

    感谢您的提问。 我目前不在办公室、但我将在4月23日星期一之前回答您的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satoshi、

    当其中一个通道发生 OV (例如 CC1)时、该通道的开关将在大约70ns 内打开(并非所有4个通道、只有发生 OV 事件的通道)。 电压将在70ns 期间被钳制。  

    CCx 和 SBUX 的 OV 阈值位于数据表的电气特性表中(如下所示)。 我希望这对您有所帮助、如果您的问题得到了解答、请选择  "这已解决我的问题"