This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:TUSB9261光谱杂散辐射

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/682883/tusb9261-tusb9261-spectral-spurious-radiation

器件型号:TUSB9261

一:我们的客户现在使用 TUSB9261回答上述问题,您能提供一些建议,tks!

(1)。 :在 SATA 芯片与 SSD 硬盘通信后、存在大量频谱杂散辐射、一些杂散将落在2.4G-WiFi 频段内、从而影响无线接收的灵敏度。

(2)咨询内容:

1.能否更改 SATA 芯片和 SSD 之间的通信频率、以避免2.4G 频带出现谐波杂散?

2.可以减小两个通信信号的振幅以减小杂散振幅吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Darren、

    是否可以查看此应用的原理图?