This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD12S521:请帮助检查原理图、并告知 TMDS 引脚是否需要连接在一起

Guru**** 2534680 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/682298/tpd12s521-please-help-to-check-the-schematic-and-advise-if-the-tmds-pins-need-to-connect-together

器件型号:TPD12S521

您好、团队:

我使用 TPD12S521DBTRG4但发现无法正常工作的客户。

如所选、TMDS 对 引脚(如引脚4/35、6/33)似乎应连接在一起。

您能否帮助检查随附的原理图并告知 它们是否必须连接在一起? e2e.ti.com/.../TPD12S521DBTRG4.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alpha、

    目前正在研究这一问题,将在有答案时公布。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alpha、

    你是对的。  TMDS_D*引脚用于通过电路板上的布线。  为了使芯片正常工作、必须连接两个引脚。

    为了尽可能实现最佳的信号完整性、以下引脚参数旨在短接在电路板的顶层

    信号:

    引脚4和35

    引脚6和33

    引脚7和32

    引脚9和30

    引脚10和29

    引脚12和27

    引脚13和26

    引脚15和24

    下面是建议的布局图

    此致、

    卡盘