请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCAN1043-Q1 大家好
CANL 波异常、如图所示、绿波是 CANL、当 CANL 上升时、有沟槽。
如何使波形始终向上?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好
CANL 波异常、如图所示、绿波是 CANL、当 CANL 上升时、有沟槽。
如何使波形始终向上?
去了,
感谢您提供这些信息、该存根长度不会导致任何问题。 这种轻微的下降看起来像是一种反射、或者在很短的时间内影响 CANL 驱动器。 由于此波形一直相同、因此不对称没有意义。
33pF 通过减慢边沿并吸收将沿 CAN 总线传播的高频噪声来帮助减少发射。 在典型应用中、所示的电阻和电容不会导致此问题。
CANL 波形中的这个凸点是否在每个显性到隐性转换期间发生? 或者、这是特定于应用中的事件吗?
此致、