This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:分辨率支持

Guru**** 2952460 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/682086/sn65dsi86-resolution-support

器件型号:SN65DSI86

大家好、

  在这里 、我需要您的帮助来仔细检查和确认我们的 SN65DSI86是否 可以支持 特殊 分辨率:160 (RGB) x1920 、60fps、8位 mipi 输入和8位 eDP 输出、而不受任何特殊限制?

 

 

此致、

艾伯特·李。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能告诉我应用是18bpp 还是24bpp 吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

      应用程序为24bpp。

    此致、

    艾伯特·李。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Malik 和团队、

    是否有任何建议或更新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、SN65DSI86在 24bpp 时可支持160 (RGB) x1920。 我还能提供其他支持吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Malik、

    谢谢。