This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:有关 PCA9606偏置功率的一个问题

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/682961/pca9306-one-question-about-the-bias-power-of-pca9606

器件型号:PCA9306

您好!

对于布局问题、客户希望为 VREF2 (EN)和 RPU 使用不同的电源、配置如下面所示。

 此连接是否可以正常工作? 还是 VREF2必须与 上拉电阻器使用相同的电压?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Oliver、

    如果 Vref2上的电压与2侧上拉电阻相同、则仍然可以工作。 不过、如果2侧上拉电压小于 Vref1、则可能会出现问题。

    谢谢、

    -Bobby