This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3243:ESD 规格

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3243, MAX3243E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/682932/max3243-esd-specification

器件型号:MAX3243

您好!

        MAX3243是否支持接触放电8.8KV 和空气放电16.5KV? 谢谢你。  

BR

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    我假设您是指根据 IEC 61000-4-2进行 ESD 测试、对吧? 如果是这样、MAX3243不能支持这一要求。 我建议改用 MAX3243E、它与之类似、但具有增强的 ESD 保护功能。 它适用于8kV 接触/15kV 空气、但由于这是系统级测试、因此最好在系统中对其进行评估、以确定是否可以满足这些稍高(+10%)的规格。

    如果您有任何其他问题、请告知我们。

    此致、
    最大