This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB3.0端口隔离

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/683053/isolation-of-usb3-0-port

你(们)好

您是否有隔离 USB3.0的解决方案?

例如、USB3.0可提供超过1Gbps 的数据速率。 (5Gbps 为最大值)

如果您有合适的器件或方法、请告诉我们解决方案?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否提供有关您的应用的更多详细信息? 隔离是什么意思?
    您是否正在寻找一个简单的 USB 端口数据线路开关、或者您是否正在隔离 Vbus/端口电源?