This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CS:如何启用自动 MDIX 分辨率功能

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867CS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/678619/dp83867cs-how-to-enable-auto-mdix-resolution-function

器件型号:DP83867CS

设计

由于第31页的 DP83867数据表说明:可以通过设置来启用或禁用自动 MDIX、对于10/100、自动 MDIX 与自动协商无关。但是对于 DP83867CS、哪个引脚偏置可以实现此功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    相同的设置或寄存器配置应在 DP83867上以100M 模式启用 Auto-MDIX。

    此致、
    GET
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只能使用带子或寄存器进行配置,我们不考虑使用引脚?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不清楚您还在寻找什么信息? 请详细说明。 正如我之前的响应中所述、在 DP83867中、默认情况下、100M 启用自动 MDIX。 您可以使用寄存器地址0x006E 位10 (TLOG_AMDIX_DIS)进行确认。 我保持线程打开、请确认。

    此致、
    GET
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    设计

    我的应用是 通过 Microchip KSZ8567 PORT6 RGMII 和 DP83867扩展1000M 端口。

    但是这个扩展端口无法与 KSZ9477的端口4或端口5通信。当检查 Ksz9477的寄存器时、它表示它们没有成功协商、并且 LED0和 LED1闪烁频率为3s。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否提供以下地址的注册信息:

    0x00至0x0015
    0x006E、0x006F

    此外,您能否尝试与另一个 DP83867进行链接?

    此致、
    GET
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    设计
    客户修改 KSZ9477寄存器后、可以通信、现在问题解决了。
    这个问题已经结束了!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很棒!!