This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 热插拔 SFP+

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: DS125BR111, SN65LVCP1414, DS100BR111, DS110DF111, DS125DF111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/682311/hot-socketing-or-hot-swap-sfp

主题中讨论的其他器件:DS125BR111SN65LVCP1414DS100BR111DS110DF111DS125DF111

您好!

我需要通过中继器将 SFP+(CML 接口、10G 以太网)模块连接到 FPGA 收发器(CML 接口)。 此连接必须按照 SFP+(SFF-xxxx)上的标准进行热插拔(热插拔、热插拔)。 此解决方案应具有均衡器和输出前标(预加重)或后标(后置加重)。

请告诉我、哪个 IC 提供此条件?

例如、DS125BR111 SN65LVCP1414适用于

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sergey、

    对于10GbE 器件、您可能希望考虑 DS100BR111或 DS125BR111。 DS100BR111具有更大的 CTLE 增益以及去加重(后标)功能、而 DS125BR111是一款高级线性中继器。 如果您对具有 CTLE、CDR 和 Tx 去加重功能的重定时器解决方案感兴趣、请参考 DS125DF111或 DS110DF111。

    谢谢、

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不知道这些收发器是否支持热插拔(热插拔)模式? Сan 我是否移除或插入直接连接到加电模式下的收发器的 SPF+模块?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sergey、

    是的、这些器件可用于热插拔情况。

    我建议您确保您的设计包含适当的滤波功能、以防止在热插拔事件期间可能发生的 ESD 或瞬态电压事件、尤其是当您的系统可能承受高于 DS100BR111额定电压的 ESD 电压时。 请注意、DS100BR111引脚具有高达+/-5kV (HBM)的 ESD 保护。

    谢谢、

    Michael