This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD3F303:关断电压

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD3F303, TPD2E001, TPD4E02B04, TPD4E110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/682954/tpd3f303-about-stand-off-voltage

器件型号:TPD3F303
主题中讨论的其他器件: TPD2E001TPD4E02B04TPD4E110

大家好、  

我的客户计划将 TPD3F303或 TPD2E001用于3.3V SIM 卡、我想确认它们是否适合此应用。
TPD3F303和 TPD2E001的关断电压是多少?

如果这些不适用于3.3V SIM 卡、您能告诉我建议的保护 IC 吗?

此致、
Toshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    对于这些器件、关断电压为5V。
    这些不会中断 SIM 卡的信号、但可能无法提供保护。
    我们还有其他额定电压为3.3V 线路的器件、这些器件将提供更严格的保护。 TPD4E02B04、但它是一款双向器件、SIM 卡接口是单向的。
    此外、我们还有 TPD4E110等专用器件、可简化 SIM 卡接口的布局。

    此致、
    Cameron