This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:720p 初始化寄存器 DS90UB954

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/682106/ds90ub954-q1-720p-init-register-ds90ub954

器件型号:DS90UB954-Q1
主题中讨论的其他器件:ALP

我需要使用带 DS90UB954和 DS90UB953对的 OV 720p 原始传感器构建摄像头链路。 现在、我可以检测 PCB 板上 DS90US954的 LOCK 信号。

我可以告诉我哪里可以下载参考 954的初始化寄存器设置?  

我看到 ovt_1280_1080_30fps_REMOTE.py 可能与设置文件类似。 我可以告诉我在哪里可以获得这样的参考 正在设置文件?

B.R.

伊凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您可以参考此主题中的 OVT 成像仪初始化脚本示例:
    e2e.ti.com/.../638383
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Palaniappan、
    我尝试了954_953_sensor_setup.txt。
    我可以通过954初始化传感器。 可以测量从传感器到953的 mipi 信号输出。
    但我始终通过板上的0xFF 打印 CSI 错误。ReadI2C (UB953、0x5C、1)

    可以提供完整的文件吗? 然后我可以找出问题。

    BTW、是否无法通过954/953从传感器读取 i2c (16位地址)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    辛明、您好!

    是的、ALP 工具无法读取16位地址、但您可以使用其他 I2C 工具读取该地址。

    对于您的问题、请确保逐步隔离根本原因:

    1:正确配置传感器和 UB953、以固定传感器和 UB953之间的链路

    2.确保 ub953和 UB954之间的链接可靠、您可以在 UB954中检查锁定状态、也 可以使用 UB953的数据模式生成 或 BIST 模式来验证 UB953/954之间的链接。

    3.确保链接 UB954和处理器正确、您还可以使用 UB914的模式生成器。此外、您还可以检查0x73~0x76寄存器来对行号和行长度进行计数。

    确定问题发生的链接后、您可以针对此"已发布"链接进行深入调试。 可能是电源问题、时钟问题或布局问题、或芯片设置问题等...

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Steven、  

    感谢您的指导。

    它现在正在工作... 问题是忘记配置953的通道输入(使用1个通道)。

    B.R.
    伊凡