This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD2E2U06-Q1:CAN_FD 总线线路的 ESD 保护

Guru**** 2489685 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD2E2U06-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/682919/tpd2e2u06-q1-esd-protection-of-bus-line-of-can_fd

器件型号:TPD2E2U06-Q1

大家好、

我的客户希望保护 CAN_FD。

我的客户一直在使用压敏电阻。

他们 正在寻找 ESD 保护 IC 来进一步增强它。

 是否可以使用 TPD2E2U06-Q1代替压敏电阻?

如果没有、是否有任何推荐产品?

此致、

高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    目前、我们的产品系列中没有任何 CAN ESD 保护。

    此致、

    Cameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cameron-San

    感谢您的快速响应。

    我知道。

    此致
    高志林