This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:如何将 XIO2001从 PCI 配置为 PCI 到 PCI 将 PCIe 配置为 PCI

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: XIO2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/678089/xio2001-how-to-config-xio2001-from-pci-to-pci-into-pcie-to-pci

器件型号:XIO2001

你(们)好 ,先生。

   我对 XIO2001配置有疑问。

   我们发现 XIO2001被标识为 PCI 至 PCI 桥接器(PCI 到PCI桥、而不是 PCI Express 至 PCI 桥接器)。

   到目前为止、我们的 PC (Win7)可以找到 PCI 至 PCI 桥接器、但无法找到 PCI 子卡。

   我的问题是:

   如何配置 XIO2001 0x4命令寄存器? (defualt 值为0、PCI 至 PCI。)

    2、您能否为 PCIe 至 PCI 桥提供正确的 E2PROM 文件?

    下面是 PC BIOS 设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查找随附的 EVM 中使用的示例 EEPROM 代码。 它将桥配置为 PCIe 转 PCI 桥接器。

     e2e.ti.com/.../8240104C_5B00_1_5D00_.WR3

    此致、

    相位

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生。

      感谢您的支持。 但在配置中、PC 和笔记本电脑也会发现这是 PCI 至 PCI 桥接器。

      我们测试了四个 PCIe 链路。(PC 中有四个链路、即 link[4:1]。)

       1、链接1至 Link3可以发现 XIO2001板是 PCIe 至 PCI 桥接器、并且将发现另一个带有 XIO2001的 PCI 卡夫插头、没有任何问题。

       但 LINK4可以找到 PCI 至 PCI 桥接器、也无法找到 PCI 卡。

       3、 在链路4上使用其他板与 ASMedia 1083芯片、 可以找到 PCIe 转 PCI 桥接器。 并支持 dystmatic 插件(Found)和插件(Done)功能。

       4、XIO2001不支持 dystmatic 插件(发现)和插件(消失)功能。

       请帮助解决问题。

       1、 关于 link-4问题:  

          1.1.大多数 PCIe 至 PCI 桥接器是 PCIE1.1,但 XIO2001是2.0。  这是根本原因吗?

          1.2. Link1`3可以正常工作、PCIe 驱动程序存在问题? 您是否使用笔记本电脑尝试了您的卡? 哪家供应商的笔记本电脑(HP/IBM/Dell)可以找到 XIO2001作为 PCIe 转 PCI 桥接器?

       2、有关插入式插 座插座 问题。

          我仅将 PC 和卡连接到 PCIe +电源/抓地齿+ PERST。

          2.1 ASMMEDIA 可以支持此功能。 PCIe 2.0问题或 E2PROM 设置问题?    

      

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    XIO2001板显示为 PCIe 转 PCI 桥接器和功能、而 PCIe 链路1-3没有问题、这一事实表明、它既不是 EEPROM 配置问题、也不是 PCIe1.1与2.0问题(即使另一个板使用链路4)。

    您实际上必须研究链路1-3和链路4之间的差异。

    此致、
    相位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    更新 PC 驱动程序后、问题得到解决。 感谢您的支持!