This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS15BR401:共模范围

Guru**** 2926650 points

Other Parts Discussed in Thread: DS15BR401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/682730/ds15br401-common-mode-range

器件型号:DS15BR401

大家好、

我注意 到 DS15BR401数据表中提到 Vth 和 VTL、Vcm 介于0.8V 至3.55V 之间、但是 Vcmr 的最小值和最大值介于0.05V 至3.55V 之间。  我们的客户具有1.2V LVDS 输入和0.6V 共模、该器件是否仍然适用?

谢谢、祝您一切顺利、

Jerry

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jerry、

    我相信您的客户1.2V LVDS 输入是1200mV 差分输入。 在本例中、我们具有600mV 单端电压。

    在给定600mV 单端电压的情况下、这意味着您的客户单端信号将处于0.6V 共模电压上、相对于该共模电压为+/-300mV。

    这完全处于 DS15BR401共模电压(150mV 至3.6V)和输入摆幅电平(差分2400mV 或1200mV 单端)范围内。

    此致、Nasser