This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD75:驱动强度和长期可靠性

Guru**** 2828555 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD75

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/681903/sn65hvd75-drive-strength-and-long-term-reliability

器件型号:SN65HVD75

团队、

我的客户有以下问题。

上面列出的 SN65HVD75器件上出现了一个问题。

该器件连接到一个 EMI 滤波器、该滤波器具有一个4.7nF 的接地电容器。 驱动器和电容器之间没有串联器件。

在9600波特率下、一个160mA 峰值电流由上述部件驱动、持续时间少于0.4微秒、请见所附的图表。 通过这样做、器件是否具有长期可靠性?  

此致、

Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aaron、
    您能否详细说明测试条件? 1) 1)峰值电流是来自器件(HVD75)还是来自外部源? 2) 2)发生时、相应的总线电压是如何的? 3) 3)峰值是发生在一个总线引脚(A 或 B)上还是同时发生在这两个引脚上? 如果是一个引脚、另一个引脚的状态如何? 这些信息将帮助我评估对器件的影响。
    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    每位客户:

    这是我做的一个快速模型、引脚中的数据未显示。 电流将来自 HVD75。 峰值电流将同时出现在器件的两个引脚上。 我们在实验室中没有实际情况的电压波形、因为我们还没有那么远。 器件将以9600波特运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、

    除了 LC 之外、总线上是否还有其他负载、或者 A 和 B 引脚之间是否有任何端接电阻器? 通常、我们建议使用120Ohm 电阻器来匹配电缆的特性阻抗、从而提高信号完整性。 您可以参阅此指南(www.ti.com/.../slla272c.pdf)。 无论如何、我认为您看到的是击穿电流。  例如、在转换期间、P 侧 驱动器关闭、N 侧 打开。   两侧都导通可能需要很短的时间、这会产生从电源流向接地的电流。 在 HVD75中、驱动器的电流限制为160mA、与您的测试数据相匹配。 这是器件的正常行为、不应存在任何可靠性问题。 如果您有其他问题、请告诉我。

    此致、

    Hao