This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:TCA9548A 总线使能

Guru**** 2930430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/682720/tca9548a-tca9548a-bus-enable

器件型号:TCA9548A

SDA 主线路是否可以不连接到任何通道0通道7。 IE 所有通道都可以自由地进行通信、而无需连接到主 SDA/SCL 线路。 如果未启用所有通道均为高阻抗、是否有效?

谢谢!

Julia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Julia、

    正确、如果没有启用任何通道、则通道和主线路之间的导通 FET 将具有高阻抗、因此任何其他端口上的信号都不会传递到主通道、反之亦然。

    谢谢、
    -Bobby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!