This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:TUSB8041的数据速率冲突

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/682148/tusb8041-the-data-rate-quesion-for-tusb8041

器件型号:TUSB8041

大家好、

客户使用 TUSB8041。 我想了解哪些 参数可以确定 USB 数据速率。

请检查附件。 您是否会解释 附加中的红色圆圈所对应的数据速率

USB 集线器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mickey、

    USB 数据速率主要取决于源的速度(图中的个人计算机)、并受红圈中每个 USB 设备占用 USB 总线的频率的影响。 USB 2.0连接的最大可实现数据速率为480Mbps、而 USB 3.0连接的最大可实现数据速率为5Gbps。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Malik、

    您是否会向我发送一个示例来解释您说" USB 数据速率主要取决于源的速度(图中的个人计算机)、并受红圈中每个 USB 设备占用 USB 总线的频率影响"? 什么是“红圈中的每个 USB 设备占用 USB 总线”?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mickey、

    如果您有一台 USB 3.0主机连接到 USB 2.0或3.0器件、它们将是两者之间的"握手"、以确定数据速率。 如果器件是 USB 3.0器件、则数据速率将为5Gbps。 但是、如果连接的器件间歇性占用总线、即使在5Gbps 的数据速率下、总数据通过也会减少。

    当我说“红圈中的每个 USB 设备占用 USB 总线”时,连接到主机的设备必须告知主机它已准备好传输信息。 有些设备比其他设备更频繁地发送信息或占用总线、但即使多个设备连接到总线、也只有一个设备可以同时在总线上通信。 有关详细信息、请查找 USB 设备之间的"时间共享"。

    此外、由于数据编码(8b/10b)、数据包之间的时间、数据包标头和其他非原始数据的数据包信息、USB 数据包中还存在开销。 这将原始数据的理论限值降低至~3.2Gbps 左右