This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS92LV1021A:直接替换

Guru**** 2489685 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65LV1224B, SN65LV1023A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/679869/ds92lv1021a-direct-replacement

器件型号:DS92LV1021A

大家好、我的客户正在使用 DS92LV1021A 和 DS92LV1212A、但这些器件是可延长使用寿命的器件。 我们是否可以直接替换这两个器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Howard、

    DS92LV1021A 和 DS92LV1212A 的直接替代品分别为 SN65LV1023A 和 SN65LV1224B。

    此致、
    相位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看到 SN65LV1023A 不能实现短路保护:ABS。 最大 数据表修订版本 E 的额定值:"LVDS 输出短路持续时间:10ms"。

    对于 LVDS 驱动器、这似乎很奇怪、因为布线错误不太可能发生。 DS92LV1021A 具有短路保护功能。 我看到 SN65LV1021也是短路保护、但也被淘汰。

    SN65LV1023A 在超过10ms 的短路情况下是否确实出现故障?

    迪昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是对的;器件不相同、但具有相同的功能和引脚排列。 如果短接时间超过10ms、SN65LV1023A 可能会也可能不会出现故障。 我们无法保证不会这样做。

    此致、
    相位