This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP130:SN75DP130 EVM 布局文件

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DP130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/682452/sn75dp130-sn75dp130-evm-layout-file

器件型号:SN75DP130

您好!

我们将 DP 连接器连接到 SN75DP130、然后再连接到 FPGA

两个问题:

1) 1)我们是否需要在 DP conn 差分对和 SN75DP130差分对输入之间实现极性反转? 或者、我们可以直接连接 SN75DP130 p 通道上的 DP p 通道吗?

2) 2)您是否确认输入端不需要交流电容器? 那么、您为什么要在参考套件的 DP 输入端添加交流诱骗电容器?

您可以向我发送原理图吗?

the.grax@gmail.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    路易吉

    1) 1)您无需从 DP 连接器到 SN75DP130进行极性反转。

    2) 2)您不需要 SN75DP130输入端的交流电容、这些电容应位于发送器侧。 如果存在、您将使 DP 源端 TX =>连接器=> SN75DP130的电容加倍

    请接受我朋友的请求、以便我可以向您发送 SN75DP130 EVM 参考原理图。