This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK2711

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK2501, TLK2711-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/682548/tlk2711

主题中讨论的其他器件:TLK2501TLK2711-SP

1.我希望推荐更换 TLK2711AIRCP 的引脚对引脚芯片。


2. TLK2501是否是 TLK2711AIRCP 的替代产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    遗憾的是、我们没有直接替换、尽管有激活的 SP 版本(TLK2711-SP)。 另一方面,TLK2501是最接近的“替代产品”,基本上两个器件都具有相同的功能,但发送器/接收器的电气特性略有不同(并不重要)。

    另一方面、这两个器件不是引脚对引脚兼容的、非常相似但不相等。

     

    此致、

    Luis Omar Moran

    高速接口

    SWAT 小组

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Eric、

    TLK2501可用作 TLK2711A 的替代器件。 请查看数据表以了解差异、以确保 TLK2501适用于您的应用。 需要注意的一个差异是、TLK2501需要 RX 输入上的外部电阻器、而 TLK2711 RX 输入具有内置的终端电阻器。

    此致、
    相位