This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75ALS181:SN75ALS181NS 的引脚对引脚兼容器件

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: THVD1552

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/682409/sn75als181-pin-to-pin-compatible-device-of-sn75als181ns

器件型号:SN75ALS181

您好!

我是来自 TI 日本的 Sonryo Kim。

我正在寻找 THVD 系列中的 SN75ALS181NS 引脚对引脚兼容器件、
您是否会告知候选人的确切器件型号?

此致、
金善宇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sonryo-San、

    感谢您的提问。  遗憾的是、我们没有引脚对引脚兼容的器件来替代 SN75ALS181NS。  但是、我们的全新 THVD15XX 系列可能会在该器件的性能上实现显著改进。  

    正常运行期间、电源电流将从30mA 最大值提高到1mA。  禁用输出时的电源电流降至1uA 以下。

    差分输入电压从+/-12V 增加到+/-15V。  

    THDV15XX 器件还具有集成 ESD 保护和电气快速瞬变(EFT)稳健性。  您可以在此处找到一些有关 EFT 及其优势的有用信息。  

    SN75ALS181器  件是一款传播延迟小于20ns 的全双工收发器、因此我将重点介绍 THVD1552器件、供您在客户的新项目中考虑。   

    这是否有助于回答您的问题?

    此致、

    Max Megee