This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD5S116:采用非 BGA 封装的类似解决方案、例如 QFN?

Guru**** 2678975 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD5S116, TPD12S016

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/682613/tpd5s116-similar-solutions-with-non-bga-package-such-as-qfn

器件型号:TPD5S116
主题中讨论的其他器件: TPD12S016

您好、sirs、

 

我们是否有采用 QFN 或 TSSOP 等非 BGA 封装的 TPD5S116类似解决方案? 谢谢!

我们找到了 TPD12S016、但不需要为四个差分对提供额外的8通道 ESD 保护。

 

此致、

Sam Ting

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sam、

    这些是唯一可用的2个 HDMI 器件系列。 TPD12S016是不采用 BGA 封装的最佳 HDMI 器件。

    此致、
    卡盘