This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100BR111:SATA3引脚配置模式下的典型设置

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/682609/ds100br111-typical-settings-in-pin-configuration-mode-for-sata3

器件型号:DS100BR111

尊敬的:

您能告诉我引脚控制模式下的典型设置是什么、以满足 SATA3要求吗?

谢谢、

Romain BORLET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Romain、

    典型的引脚控制设置为:

    MODE = 1K 至 GND

    EQx1 = 0、EQx0 =悬空

    VOD_SEL = 1

    DEMA/B = 1K 至 GND

    SD_TH =悬空

    此致、

    Lee