This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1210:PC 无法识别 TUSB1210

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/682564/tusb1210-tusb1210-not-recognized-by-pc

器件型号:TUSB1210

您好!

我有一个类似的问题、在 Windows 设备管理器中、tusb1210无法识别为 USB 设备。
我在下面的链接中阅读了有关"描述符"的一些内容:


docs.microsoft.com/.../standard-usb-descriptors


因此、为了在 Windows 器件管理器中将"tusb1210+FPGA"识别为 USB 器件、是否需要将描述符从 FPGA 发送到 PC?

如果有任何帮助,将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Siyavash、

    有必要将描述符从"tusb1210 + FPGA" USB 器件发送到 USB 主机、有关更多信息、请参阅 USB 规范。