This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3412A:不使用交流耦合

Guru**** 2879780 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3412A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/682071/hd3ss3412a-no-using-ac-coupling

器件型号:HD3SS3412A

大家好、

我的客户在 以下情况下使用4:8开关 HD3SS3412A。

Wi-Fi PHY 速率等于5950Mbps、5GHz 时为4800Mbps、2.4GHz 时为1150Mbps

但是、它们的 IC IQ 对显示:"应直接连接。 未使用交流耦合器"

 

HD3SS3412A  直接耦合吗?或者有什么建议吗?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    密件抄送

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bonnie、您好!

    当输入信号满足以下特性时、我建议直接连接 HD3SS3412A。

    振幅:0.0V (最小值)- 1.8Vpp (最大值)

    共模电压:0.0V (最小值)- 2.0V (最大值)

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何应用手册可供参考?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bonnie、您好!

    我将直接参考数据表。  这是我们可以做的最有力的保证。

    此致、

    Lee