This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2077A:尝试使用 TUSB2077A、但看起来很旧

Guru**** 2551300 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB2077A, TUSB4041I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/682612/tusb2077a-tried-using-the-tusb2077a-but-it-seems-very-old

器件型号:TUSB2077A
主题中讨论的其他器件: TUSB4041I

您好!

我曾研究用于通用串行总线的 TUSB2077A 7端口集线器(TUSB2077A 用于具有可选串行 EEPROM 接口的通用串行总线的7端口集线器)。 但是、您是否会根据我的以下要求推荐新的解决方案、这似乎是一个很旧的器件:

提示:用于测试设备的 USB 集线器端口、能够长时间持续使用。

  • IC (和所有其他部件)足够大、可手动更换。 (IC 下方无 GND 焊盘)
  • >=7个端口
  • 2.0 USB
  • 可通过 Vbus 线路 A 供电>= 200mA 电流
  • 所有线路上的 ESD 保护和过压保护(过去我对此器件有很多问题)
  • 用于测试的开发套件、布局参考和器件参考(首选)

一般来说、端口越多越好。

此致、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    我们没有一个符合您所有规格的器件、但我建议您使用2个 TUSB4041I、其中一个连接到另一个集线器的下行端口。

    "IC (和所有其他器件)足够大、可手动更换。 (IC 下方无 GND 焊盘)":我这个解决方案确实有 GND 散热焊盘
    ">=7个端口":此解决方案提供7个端口
    "2.0 USB":此解决方案提供高速 USB (480Mbps)
    "可通过 Vbus 线路 A 供电>= 200mA 拉电流"可由 VBUS 供电、流耗小于200mA
    "所有线路上的 ESD 保护和过压保护(过去我对该器件有很多问题)":您应该使用外部 ESD 解决方案、而不仅仅是芯片 ESD 保护。
    "用于测试的开发套件、布局参考和器件参考(首选)"我们在线发布了一个 EVM、如果需要、我可以通过电子邮件向您发送参考布局和参考原理图。