This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD3088E:SN75176和 SN65HVD3088的共模抑制能力

Guru**** 2487165 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD3088E, THVD1550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/682219/sn65hvd3088e-common-mode-rejection-capability-of-sn75176-and-sn65hvd3088

器件型号:SN65HVD3088E
主题中讨论的其他器件: THVD1550

您好!

如何比较 SN75176和 SN65HVD3088之间的共模抑制能力?

我可以在数据表中找到相关参数。

谢谢、

沃尔什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Walsh、

    共模容差通常根据 TIA/EIA-485标准的直流术语为 RS-485收发器指定、该标准要求标准收发器支持-7V 至+12V 的共模总线电压范围。SN75176和 SN65HVD3088E 均满足此要求。 就交流共模偏差的容差而言、器件型号与器件型号之间可能存在一些差异、但总的来说、由于缺乏标准方法、这种情况没有得到充分表征。

    不过、如果共模噪声抗扰度是您的应用的一个关键问题、我建议查看更新的 THVD1550器件。 该器件旨在提高共模抑制、以便在极高噪声环境中更好地工作而不会丢失数据。 这在某种程度上反映在该特定器件的 IEC 61000-4-4电气快速瞬变(EFT)抗扰度规范中。 如果您不熟悉 EFT、可以在以下网址阅读有关该技术的更多信息: e2e.ti.com/.../what-is-an-eft。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    高最大值:

    谢谢。

    沃尔什