This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP159:转接驱动器和重定时器之间的差异

Guru**** 2486735 points
Other Parts Discussed in Thread: SN75DP159, TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/682509/sn75dp159-difference-between-redriver-and-re-timer

器件型号:SN75DP159
主题中讨论的其他器件: TMDS181

尊敬的 TI 团队:

我想 知道转接驱动器和重定时器 IC 之间的基本区别、  
与转接驱动器相比、使用重定时器有哪些优势?

此外、我还计划将 TMDS181用于 HDMI 输入 和 SN75DP159 HDMI 输出重定时器。
我是否可以使用上述 IC 来支持4K 分辨率。

等待宝贵的回复。

谢谢你。

此致、
Ananthesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    转接驱动器通过均衡器功能执行信号调节并补偿码间串扰(ISI)、但无法补偿随机抖动或非 ISI 确定性抖动。 重定时器具有时钟和数据恢复功能、有助于补偿所有抖动分量、包括随机抖动和确定性抖动。 重定时器相对于转接驱动器的优势在于、转接驱动器不会补偿随机抖动、而重定时器会补偿随机抖动。

    是的、这两种器件都可以支持4K 分辨率。