This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953-Q1:是否可以通过跳线或短路兼容同轴电缆和 STP?

Guru**** 2487165 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/680763/ds90ub953-q1-is-it-possible-both-of-coax-and-stp-can-be-compatible-by-jumper-or-short-circuit

器件型号:DS90UB953-Q1

尊敬的先生:

我想在我的设计中使用953/954,我希望 STP 和同轴电缆模式可以在一个硬件 PCB 板上得到支持,例如通过跳线或短路,当然,在运行时只有一种模式有效。

你能给我一些建议吗?

此致。

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    这是在 TI EVM 上还是在您的板上? EVM 旨在与同轴电缆配合使用。

    有关953/954的 STP/同轴电缆的信息、请参阅这些其他 E2E 线程。

    e2e.ti.com/.../633315
    e2e.ti.com/.../677388
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    是的,我找到了这两条,但似乎无法解决我的关切。

    通过固件选择 STP 或同轴电缆模式更容易、但我认为应  谨慎进行硬件兼容设计。 STP 或同轴电缆的阻抗不同、PCB 残桩可能会影响信号集成。 然后性能,例如 最大吞吐量可能低于其规格。

    STP 的连接器是正常的,而不是高速连接器。 如果工作正常,我将使用 STP 模式,因为 STP 连接器非常便宜。 否则、我必须使用同轴电缆、同轴电缆连接器比 STP 连接器昂贵得多。

    我想在一个 PCB 板中设计这两种器件。

    我希望我能更清楚地解释。

    谢谢。

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    德凯

    是的、您可以为此应用设计一个兼容电路、一些注释:

    请参阅 TI 的 UB914 EVM 电路板、该电路板具有同轴电缆和 STP 兼容设计

    2.单端和差动 兼容设计、您可以使用"电容器"作为选择、同时 UB914a EVM 板设计中也包含此消息。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Steven:

    感谢您的评论、我将查找914 EVM。

    此致,

    David