This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI85-Q1:支持两个独立通道

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI84, SN65DSI85

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/682310/sn65dsi85-q1-support-for-two-independent-channels

器件型号:SN65DSI85-Q1
主题中讨论的其他器件:SN65DSI84SN65DSI85

我一直在 Flatlink 输出数据(格式1)单链路24bpp 模式下使用 SN65DSI84来驱动单个面板。  现在、我要驱动两个面板。  SN65DSI85能否驱动 A 和 B 输入和输出相互隔离的两条独立路径?  换句话说、我能否将一个映像驱动到 DSI A 并在 LVDS A 上获得单个输出、然后在通道 B 上获得另一个映像?  或者、我是否需要为此使用两个单独的器件?

如果我想将同一图像驱动至面板 A 和面板 B、是否可能?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    是的、请查看数据表第8.4节中的工作模式表。

    此致、
    I.K.