This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848K:DP83848K 接收故障

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83848K

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/681821/dp83848k-dp83848k-receive-failure

器件型号:DP83848K

大家好、

 

我的客户 正在 ADAS 项目中测试 DP83848K,他们发现现在可以正确地发送数据,但无法接收任何数据。  

客户已检查下面 PHY RX_DV (黄色)和 RXD0 (绿色)信号、根据客户的经验、以太网空闲时 RXD 应该为低电平、因此他们认为这可能是接收故障的原因。 您是否会向您展示有关如何进一步调试此问题的建议?

在原理图中、我发现有两个地方与 EVM 设计不匹配、这是否会导致接收故障问题? 请帮您仔细检查原理图并查看是否有其他问题吗?

  1. TD+-和 RD+-没有0.1uF 去耦电容。
  1. MDIO 没有1.5k 上拉电阻器

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我相信您已就此向我发送了一封电子邮件。
    您希望如何继续调试?
    在 E2E 或电子邮件上? 我不能同时支持这两者。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ross、

    我们继续通过电子邮件发送、谢谢。

    Kevin