This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC20520:如果通道 A 上有负载、则通道 B 在开启后具有短关断脉冲

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC20520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/682355/ucc20520-channel-b-has-short-off-pulse-after-switching-on-if-there-is-load-on-channel-a

器件型号:UCC20520

您好!

UCC20520出现问题:根据通道 A 的负载、通道 B 在开启后具有短关断脉冲。 脉冲的位置和长度不取决于占空比、PWM 频率或死区时间(可以增加死区时间、以便关断脉冲完全消失、因为它是在死区时间内)。 不过、关断脉冲的长度取决于通道 A 的负载

问题如上图所示:在底部通道 B 显示(空载)、顶部显示通道 A (加载了两个 FET、每个 FET 具有7R5栅极电阻器)、占空比仅为几个百分点、死区时间关闭。 您可以看到通道 A 在 B 上切换时关闭、但当 A 再次关闭时、B 首先打开、但对于短脉冲关闭、B 会再次打开。 脉冲变短或有时仅通过减小通道 A 的负载出现。我尝试了两种不同的 UCC20520、没有区别。 有人能解释一下这里的情况吗?

此致

Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Stefan、

    我是一名支持隔离式栅极驱动器的应用工程师。 很遗憾听到您在使用 UCC20520时遇到问题。 让我们尝试弄清楚发生了什么。

    当共模瞬变超过数据表限制时、它们可能会暂时中断从控制侧到输出侧的信号。 这将导致短路脉冲、例如示波器图像中的脉冲。 是否存在超过100V/ns 数据表限制的共模瞬态? 您能否测量该瞬态压摆率(如果存在)、或尝试增大栅极电阻器尺寸(如果不可能)?

    另一种可能是噪声耦合到 DIS 电路。 DIS 如何连接? 如果未使用 DIS 引脚、则应将其直接连接到靠近 IC 的 GND。 如果使用 DIS 或保持悬空、请尝试将1nF 电容器与 DIS 引脚并联、以便为高频噪声提供低阻抗路径。

    请告诉我、这些行为是否都不对观察到的行为负责。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Derek:
    非常感谢您的快速回答。 我研究了 DIS 引脚、尽管它连接到光耦合器输出、但在关断脉冲前、在相同长度下仍有一个小峰值。 光耦合器输入的 PCB 走线覆盖了 PCB 另一侧的栅极电阻器、即耦合。 我在光耦合器电路中添加了一些电容器、问题就没有了。
    此致、
    Stefan