This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6424A:如何确保启动时 I/O 为低电平

Guru**** 2872500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/682389/tca6424a-how-to-guarantee-i-os-are-low-on-startup

器件型号:TCA6424A

对于 TCA6424ARGJR、如果在任何软件配置端口之前、我们要确保端口的默认状态为低电平、我们会放置一个下拉电阻器来正确执行该操作?

为了确保这一点、建议使用哪种下拉电阻器?

此外、如果/RESET 引脚保持低电平、端口将是 HiZ、还是处于已知状态?  数据表时序图使其在复位释放后出现....

 

对于我们的应用、我们仅将其用于输出、不会将任何器件用作输入。

 

此致、

Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、您好!

    是的、下拉电阻器是将 I/O 端口配置为输入(即默认启动状态)时保持低电平的最佳解决方案。 在输入模式下、进入 P 端口的泄漏电流将很小(<1uA)、因此即使电阻值相对较大、也适合保持接近接地的电压。 当器件在这些端口上输出高电平时、在输入模式下保持低电平而不消耗大量功率的合理值为10千欧。

    内部寄存器在/RESET 上的下降沿之后不久被复位、一旦发生这种情况、P 端口将被配置为高阻态输入。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    最大