This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:TUSB9261

Guru**** 2768045 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/682161/tusb9261-tusb9261

器件型号:TUSB9261

我正在设计 USB 转 SATA 适配器板。我的设计中使用 TUSB9261。  

USB 用例:设备模式、自供电

我注意到数据表中的 VBUS 电压要求为1.155V。

在设计指南中、它们使用了90.0K 和10K 电压降压器。是否存在任何特定原因

在我的设计中,我计划在 VBUS 上进行上拉?

请尽早澄清

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vivek、

    USB_Vbus 逻辑电平需要电阻分压器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    VBus 是5源、符合规格。 但是、数据表提到最大 VBUS 电压为1.15。
    如果我们使用分压器公式、则会得到0.49V
    因此、该引脚的逻辑电平高低。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vivek、

    输入逻辑电平如下所示
    VIH =~0.475V (逻辑高电平)
    VIL =~0.3V (逻辑低电平)