This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SCAN921226H:对于使用 DS92LV1212A 和 DS92LV1021A 控制旧设备的新设计、我必须使用什么?

Guru**** 2489685 points
Other Parts Discussed in Thread: SCAN921025H, SCAN921226H, SN65LV1224B, SN65LV1023A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/681155/scan921226h-what-do-i-have-to-use-for-a-new-design-to-control-the-old-equipment-with-the-ds92lv1212a-and-ds92lv1021a

器件型号:SCAN921226H
主题中讨论的其他器件:SCAN921025HSN65LV1224BSN65LV1023A

由于 DS92LV1212A 和 DS92LV1021A 已停产、仅提供新器件。

我无法更新已在现场使用的设备。

您能告诉我 SCAN921025H 和 SCAN921226H 的用法是否可以与 DS92LV1212A 和 DS92LV1021A 结合使用吗?


在我们的旧设计中、我们使用 DS92LV1212A 和 DS92LV1021A。

如果我使用 SCAN921025H 和 SCAN921226H 将新设计连接到使用旧 IC 的设计、这是否可以解决任何问题?

因此、SCAN921025H 连接到 DS92LV1212A、SCAN921226H 连接到 DS92LV1021A

如何解决此问题?

对于使用 DS92LV1212A 和 DS92LV1021A 控制旧设备的新设计、我必须使用什么?

感谢您的信息和建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们将对此进行研究并返回给您。

    此致、
    相位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yaser、

    如何解决此问题?

    对于使用 DS92LV1212A 和 DS92LV1021A 控制旧设备的新设计、我必须使用什么?

    感谢您的信息和建议。

    此致、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DS92LV1212A/DS92LV1021A 的推荐替代器件为 SN65LV1023A/SN65LV1224B。  这些器件可以进行混合和匹配、并可与您的旧设计配合使用。

    SCAN921025H/SCAN921226H 也应正常工作。

    此致、

    蔡夏利