This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:当输入 CSI_CLK 频率为953时、CSI-2输出低于输出端954

Guru**** 2486735 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/682180/ds90ub954-q1-csi-2-output-when-input-csi_clk-frequency-with-953-is-lower-than-output-with-954

器件型号:DS90UB954-Q1

大家好、

我将使用摄像头模块集成953、其 CSI_CLK 为184MHz、并使用4通道 CSI-2。

我将使用954设置400MHz CSI_CLK 和双通道。

954的 CSI 输出是否会间歇运行?

此致、

Tomoaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    如果953输入比954输出更慢、则954将仅在数据包可供发送时输出 CSI 数据。 当没有数据可供发送时、它将根据 MIPI CSI-2规范进入低功耗状态。