This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS171:TMDS171上拉电平

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/681977/tmds171-tmds171-pull-up-levels

器件型号:TMDS171

TMDS171团队、

我们的客户使用的是数据表中所示的上拉和下拉电阻器的建议值:65kOhm。  VCC 为3.3V。  但现在已经构建了电路板、它们将测量每个控制引脚(SIG_EN、I2C_EN)的电压、并且电压仅为2.59V。  我们的数据表中的输入高阈值为2.6V。  这是正常的、应该看到这些电压电平吗?  我们可以建议更强的上拉电阻、但我想看看是否还有其他东西、或者您是否希望进行这些测量。

在使用数据和时钟驱动输入时、它们在输出上看不到 TMDS 数据。

谢谢、

Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    首先、我将使用更强的上拉电阻。 我将进一步研究这一点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Michael。 如果您可以测量我们在 EVM 上看到的内容、这将很有帮助。

    Darren
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Darren、

    65K 是正确的电阻器值。 配置引脚具有内部电阻分压器网络、可对1.8V 内核的输入进行移位。

    查看数据表中有关 VIL / VIH 的注释(1):
    (1)这些值基于驱动控制引脚的微控制器。 上拉/下拉/浮动电阻器配置将设置控制
    由于内部偏置、这些引脚的值将与所示的值不同。

    系统中的 HPD_SRC 是否为高电平? 除非该值较高、否则 TMDS171将不工作。 客户是否具有注册访问权限? 如果是、它们是否可以转储寄存器?

    此致、
    JMMN