Other Parts Discussed in Thread: TMDS171
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMDS171 TMDS171团队、
我们的客户使用的是数据表中所示的上拉和下拉电阻器的建议值:65kOhm。 VCC 为3.3V。 但现在已经构建了电路板、它们将测量每个控制引脚(SIG_EN、I2C_EN)的电压、并且电压仅为2.59V。 我们的数据表中的输入高阈值为2.6V。 这是正常的、应该看到这些电压电平吗? 我们可以建议更强的上拉电阻、但我想看看是否还有其他东西、或者您是否希望进行这些测量。
在使用数据和时钟驱动输入时、它们在输出上看不到 TMDS 数据。
谢谢、
Darren