This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP142:用于 HDMI 2.1的转接驱动器?

Guru**** 2763585 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/682257/tdp142-redriver-for-hdmi-2-1

器件型号:TDP142

你好
我正在开发一个研究项目来完成我的学位、我正在寻找一个能够支持 HDMI 2.1且波特率为48Gbps 的转接驱动器、是否有任何具有该容量的组件?

谢谢、
Luis Areias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们目前不提供任何用于 HDMI 2.1的器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否甚至不可能为公司提供试用/开发版本的组件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们不能说天气、我们正在开发这些器件。 HDMI 2.1是一个相对较新的标准、因此我不知道目前市场上有 HDMI 2.1转接驱动器的其他公司。