This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD232:CANH 和 CANL 线路上的最大串联电阻

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/681985/sn65hvd232-maximum-series-resistance-on-canh-and-canl-lines

器件型号:SN65HVD232
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

支持路径:/Product/Development 和故障排除/查找有关器件的关键信息/

SN56HVD CAN 收发器可在 CANH 和 CANL 线路上支持的最大串联电阻是多少?  我不是指终端电阻器。

10欧姆电阻器是否会成为问题?  100欧姆? 1K 欧姆?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nota、

    总线线路的最大串联电阻将由您打算使用的数据速率决定。 串联电阻器和总线电缆电阻和电容将形成 RC 滤波器、从而限制开关频率、进而限制数据速率。

    卢卡斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卢卡斯

    感谢您的回答。 您是否有任何技术手册来帮助进行这些计算? 是否有可用于模拟总线情形的 TINA-TI 模型?

    此致、
    注释
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nota、

    遗憾的是、我不知道这方面的任何说明。 我忘记提到的另一件事是在总线线路中放置串联电阻器会导致的分压器。 串联电阻器和端接电阻器的作用类似于分压器、可降低所传输差分信号的振幅。 您必须确保分压器的重要性不足以使信号衰减到超过最小阈值。 串联电阻器的用途是什么?

    卢卡斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在完全不相关的 TI 数据表中找到了该参考。  我认为这回答了我的问题。