This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD23:工业接口论坛

Guru**** 2911810 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD233, SN65HVD234, SN65HVD235

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/680991/sn65hvd23-industrial-interface-forum

器件型号:SN65HVD23

您好!

我想知道以下提到的器件所需的电流(最大电流消耗)

SN65HVD233
SN65HVD234
SN65HVD235

此致、

Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Karthik、
    这里有几种情形。 如果总线处于故障状态(例如接地短路)、则最大电流为 IOs 250mA。 在正常运行中、在显性情况下、电流由负载和 VOD 控制。 例如、在60 Ω 终端上产生1.5V 电压。 来自 IC 的电流为25mA。 器件功耗为6mA 时、总功耗为31mA。 如果您关心的是平均电流、则负载电流约为50%占空比时的一半。 如果您有更多问题、请告诉我。
    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CAN 收发器的三个部分中、哪个部分最适合工业应用(以及原因)。

    此致、

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karthik、

    电阻负载消耗的电流最大。 假设该器件在60Ohm 电阻器上生成1.5V 电压。 电流为25mA。 器件本身在工作状态下需要最大6mA 的电流。 由于数据速率较低(<2Mbps)、因此交流负载导致的电流小于1mA。 如果您有更多问题、请告诉我。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    您如何得出结论认为1.5V 输出@ 60 Ω 负载时 I=25mA,是否有计算电源电流的公式?

    SN65HVD234总线线路上将提供哪些保护(瞬态、短路)?

    请分享推荐的保护部件、或者我能否获得上述部件的参考原理图。?

    请建议

     此致、

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karthik、
    通过将1.5V VOD 除以端接电阻(60欧姆)(从电源获取)、可获得25mA 电流。 该器件具有短路保护。 最大短路电流(IO)小于250mA。 有关 ESD 等瞬态事件保护、请参阅此应用手册(http://www.ti.com/lit/ug/tidub36b/tidub36b.pdf)。  如果您有更多问题、请告诉我。
    此致、
    Hao