This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848C:PHYIDR 寄存器内容

Guru**** 2486725 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83848C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/678904/dp83848c-phyidr-register-contents

器件型号:DP83848C

我正在尝试区分 DP83848VV VBI 和 DP83848KSQ PHY 芯片。  为此、我将读取 PHYIDR 寄存器。  当我在 DP83848VV VBI 上读取 PHYIDR2寄存器时、我得到值0x5C90。  通过查看位9至位4、我可以看到值0x09 (0b00 1001)。  但是、数据表第 6.6.1.1.4节 PHY、"标识符寄存器#2 (PHYIDR2)"似乎表示该值应为0x0A (0b001010)。  我缺少什么?

使用的数据表: "DP83848C/I/VYB/YB PHYTERTmQFP 单端口10/100Mb/s 以太网物理层收发器" SNLS266E–2007年5月–2015年3月修订

总结:

芯片: DP83848VV VBI
数据表 PHYIDR2[9:4]: 0x0A
读取的实际值: 0x09         ——啊?  与数据表不匹配。  我缺少什么?

芯片: DP83848KSQ
数据表 PHYIDR2[9:4]: 0x09
读取的实际值: 0x09        <--与数据表相匹配。  看起来不错。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Meyer 先生、您好!

    请让我花几天时间来了解这方面的详细信息。

    此致、
    GET
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Meyer 先生、您好!

    此外、请依赖于实际器件上读取的值。 我们已注意更新数据表。

    此致、
    GET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果 DP83848VV VBI 和 DP83848KSQ 上的 PHYIDR2[9:4]相同、如何通过编程方式识别芯片类型?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Russ:

    没有用于区分这两个器件的寄存器。