This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0344:差分输入终端

Guru**** 2805925 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0344, DS30EA101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/682103/lmh0344-differential-input-termination

器件型号:LMH0344
主题中讨论的其他器件: DS30EA101

大家好、团队、

我们在  设计中将 LMH0344SQ/NOPB 用于 SDI 均衡器电路。

 对于差分输入(SDI、SDI/)、首选的终端是什么(无论我可以使用100 Ω 还是75 Ω)。 哪一项更可取?

谢谢、此致、

Nishmitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nishmitha、

    这取决于您的应用。

    1)。 有关75欧姆自适应同轴电缆介质应用、请参阅 LMH0344数据表。 对于此应用、我们需要75 Ω 终端。

    2)。 有关自适应100 Ω 差分对应用、请参阅 DS30EA101数据表。

    请向我们发送您的产品方框图、以帮助我们理解您的应用。

    此致、Nasser