This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TLK110:设置为10/110MBS 半双工

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK110, TMDSICE3359, DP83TC811R-Q1, DP83TC811SEVM, DP83TC811EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/681130/rtos-tlk110-settings-for-half-duplex-at-10-110mbs

器件型号:TLK110
主题中讨论的其他器件: TMDSICE3359DP83TC811R-Q1DP83TC811SEVMDP83TC811EVM

工具/软件:TI-RTOS

我们需要将  TMDSICE3359工业以太网开发套件中的 TLK110 MAC/PHY 配置为 半双工模式、以便与单个 UTP 电缆(而非标准 CAT5)配合使用。

是否有人建议 LLD 或 CSL 库中的库驱动程序文件、我们可以在其中找到要编写的配置变量。

我将使用 TI-RTOS 编写自定义应用、因此希望这样做能更轻松。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:

    我没有 LLD 或 CSL 库。 您需要联系处理器团队以获取此信息。
    但是、要强制 PHY 用于半双工操作和固定速度、只需设置寄存器0x0。

    100Mbps 半双工- 0x0设置为0x2000
    10Mbps 半双工- 0x0设置为0x0

    当您使用单个 UTP 时,您是否只是计划接收或发送数据?

    如果您受到电缆的限制、您是否了解过100BASE-T1?
    我们现在有一个用于通过单个 UTP 传输双向数据的100BASE-T1 PHY。
    器件是 DP83TC811R-Q1。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ross:
    感谢您的及时回复:
    DP83TC811R-Q1可能是理想之选。
    我们仅选择 TLK110、因为现有评估套件可用于快速评估。
    您是否知道是否存在使用 DP83TC811R 的套件?
    我们使用100-120米的 UTP 长度、直径更小、因此发射/接收均衡很重要。
    我需要熟悉您的 BroadR-Reach 论文、但假设该部分也具有均衡功能?
    它是否会自动绕过通道? (希望 TLK110也可以自动转弯、但可能不会自动转弯?

    再次感谢。
    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:

    811专为15m 而设计、但我们已验证高达70m。
    您似乎无法使用具有120m 要求的811。
    有适用于811的参考板。 有 DP83TC811SEVM 和 DP83TC811EVM。

    是的、811具有均衡和混合。 811是双向的。 它同时通过同一对进行发送和接收。
    单对上的全双工。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Ross:
    好的... 仍将使用 TLK110。 设置半双工模式后、我是否需要通过翻转 TX/RX 标志来在 SW 中翻转通道?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我以前从未尝试过这种方法。 如果您反转方向、则必须等待链路重新建立。
    您需要禁用自动协商和自动 MDIX。 在 SW 中强制您的速度、双工和传输方向。