This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848Q-Q1:DP83848I 和 DP83848Q 之间的差异

Guru**** 2486175 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83848I, DP83848Q-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/681686/dp83848q-q1-differences-between-dp83848i-and-dp83848q

器件型号:DP83848Q-Q1
主题中讨论的其他器件:DP83848I

我了解 DP83848I 和 DP83848Q 之间的差异是针对工业或汽车的认证。  

从寄存器设置的角度来看、它具有相同的寄存器、因此用户无需更改软件即可为每个器件设置寄存器。 对吧?

此致、

Furuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Furuya、

    DP83848I 是48引脚 QFP、而 DP83848Q-Q1是40引脚 QFN。
    DP83848Q-Q1中没有 JTAG。
    不过、两个器件的寄存器映射是相同的。