This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041EVM:电路板速度(TUSB8041I)

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/681838/tusb8041evm-the-speed-of-the-board-tusb8041i

器件型号:TUSB8041EVM

电路板的速度(TUSB8041I)为52MB/s,为什么?  导致这种情况的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据吞吐量降低的原因有很多。 您能否提供有关您的设置的更多信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我从演示中复制了 sch 文件、因此我认为 sch 是可以的、电路板和材料的问题会影响速度?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不良的焊接连接可能会中断源设备与接收设备之间的连接。 但是、USB 数据吞吐量主要取决于源的速度、并受 USB 器件占用总线的频率的影响。